This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:与 UCD90240的差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805493/ucd90320-differences-from-ucd90240

器件型号:UCD90320

您好!

我看到不建议在新设计中使用 UCD90240、现在建议使用 UCD90320。  请问这些芯片之间的主要区别是什么、以及是否有从 UCD90240迁移到 UCD90320的指南?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼

    从硬件的角度来看、即使 UCD90320具有更大的封装、但新增的12个引脚仅为 GND。 客户仍可以使用 UCD90240上的 IO 在 UCD90320上实现相同的功能。

     

    从 SW 点视图(项目文件、系统文件、数据闪存文件)。 由于 UCD90320中新增了一些功能(请参见附件)、客户无法重复使用 UCD90240文件、并且需要创建一个新文件。

     

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们尚未收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请在此处回复。
    此致
    Yihe