This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:当电池过度放电时、通过外部适配器的电源无法优先为系统供电

Guru**** 2515335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805387/bq24192-when-the-battery-is-over-discharged-the-power-supply-through-the-external-adapter-cannot-give-priority-to-supply-the-system

器件型号:BQ24192

尊敬的 TI 专家:

BQ24192~有一个问题、如数据表所示、BQ24192支持以下功能(电源路径)。但是、目前、当电池过度放电时、通过外部适配器的电源无法优先为系统供电。  是否有任何关于这个问题的建议?

期待您的回复、谢谢!

 

窄 VDC (NVDC)电源路径管理

–无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动

–电池补充模式下的理想二极管运行

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平、但不会降至3.5V 最小系统电压(可编程)以下。 借助此功能、即使在电池完全耗尽或取出时、系统也能保持正常运行。 当达到输入电流限制或电压限制时、电源路径管理会自动将充电电流降至零。 随着系统负载继续增加、
电源路径会使电池放电、直至满足系统电源要求。 这种补充模式操作可防止输入源过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    NVDC 的电源路径即使在深度放电电压下也能提供系统电源。 您能否详细说明设置、提供显示您描述的问题和寄存器设置的屏幕截图? 您还可以禁用充电(设置 REG01[5:4]=00)以比较差异以进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。