This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757EVM:关于 TPS23757 EVM 原理图问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23757EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805189/tps23757evm-regarding-tps23757-evm-schematis-question

器件型号:TPS23757EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23757

您好、先生、

在 TPS23757 EVM 原理图和数据表中、显示 主 NMOS 开关有 Gate1、而辅助 NMOS 开关 拓扑有 gate2。

从 datahseet 中、它显示了 Gate1和 gate2操作、如下 所示。

栅极相位在转换为高电平时打开主开关,在转换为低电平时关闭主开关。 GAT2的相位
当第二个开关转换为高电平时关闭、当它转换为低电平时打开。 两个开关都应该是
当 GAT2为高电平且 GATE 为低电平时关闭。  

许多使用次级侧同步整流器的拓扑也使用通过栅极驱动变压器驱动的 N 沟道 MOSFET。
通过反转次级绕组的相位、可以实现这些整流器的正确信号相位
(交换导联)。

因此、请帮助提供 次级侧同步整流器电路设计应用手册。 然后、我们可以了解并验证这一点

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队目前正在办公室外庆祝美国阵亡将士纪念日、并计划于5月28日星期二回到办公室。 我们将尽快作出回应。 感谢您考虑使用德州仪器 PoE 产品。

    此致、
    Brett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、谢尔曼、

    对于同步整流器、它们可以是驱动拓扑(栅极驱动变压器)或自驱动(次级栅极绕组)。 拓扑选择通常由效率规格决定。

    遗憾的是、我们没有特定的应用可以用于同步控制设计、因为它是转换器系统的一小部分。 建议使用 TI 设计或 EVM 作为系统 PD 解决方案。 您能告诉我们您的输出电压、输出功率和效率规格吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是否能帮助告知 TPS23757 EVM 同步整流器结构 是驱动拓扑(栅极驱动变压器)还是自驱动(次级栅极绕组)?实施哪一种拓扑?

    输出电压为12V、输出功率用于802.3af 应用。 它是指 TPS23757 EVM 设计。 根据我们的内部测试,效率约为84%,可能存在测量误差。 目前、我们发现 TPS23757数据表没有描述有关同步整流器电路的更多信息、您是否有更多参考文档或测量报告 可以对此进行解释? 下图是同步整流器控制部分原理图、我们希望了解您的设计概念和测量的关键点、然后我们可以按照您的过程进行硬件设计验证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shermen、

    TPS23757可用于任何一种拓扑。 TPS23757EVM 使用驱动反激式转换器。
    2. TPS23757 EVM 的5V BOM 在满载时的效率应约为88%、在0.75A 时的效率应约为84%。 如果您在满负载时获得84%的电压、则可能是测试设置;您可能需要直接测量输出电容器上的电压、转换器上的电压、而不是负载末尾的电压。 此外、如果很难获得 RJ45处的电压、则应在 RJ45处测量 PoE 输入的电压(或者可能在 bob Smith 端接处测量)。 这可能是效率测量关闭的原因。 您是否正在测量 EVM? 或从您自己的电路板复制 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我们想知道 TPS23757EVM 设计中 Gate2 MOSFET 的同步整流器控制电路组件特性。
    您是否有如何选择同步整流器控制电路组件和 Gate2 MOS 的经验?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、没有针对这一点的设计应用手册、但在较高的级别上、C27 T3和 C23移除了 GATE2栅极波形的直流分量。 T3提供隔离和要通过的交流信号。 D8对 Q1的栅极信号进行整流并钳制栅极的负电压。
    R18 C22 D10 R18和 Q3允许快速导通/关断 FET 的栅极。

    同步 FET 选择基于~VIN/n + Vout。 这是最小值。 通常会出现振铃、因此大多数时候、FET 电压选择将是超大的、这就是为什么在 EVM 上使用30V 的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    正如您提到的"同步 FET 选择基于~VIN/n + Vout。 这是最小值。"

    我并不完全理解它的含义,您是否有更多的解释,或者有一个例子来描述它?

    以 POE 48V 输入和 12V 输出为例、 "n"的定义是什么?

    请提供建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shermen、

    N 是变压器的匝数比。 当 FET 关断时、直流电压(不包括电压振铃尖峰)为(VIN/匝数比)+ Vout。