This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:是否有电子保险丝解决方案可以在发生过流事件后立即断开负载?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2420, TPS2590, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806121/tps2595-do-we-have-e-fuse-solution-can-immediately-disconnect-the-load-after-the-over-current-event-happening

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2420TPS2590TPS25982

大家好、

我的客户正在评估 USB Vbus 过流保护功能中的 TPS259531。 他们测试了我们的 EVM 并将电流限制设置为2A。 由于 TPS2595将根据器件温度检测断开负载、因此客户认为从发生过流事件断开负载所需的时间太长。 因此、我只想与您核实一下、我们是否有其他电子保险丝解决方案可以在发生过流事件时立即断开负载、而不是等待温度升高? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我们的大多数电子保险丝器件在达到热关断阈值后关闭。
    有三个电子保险丝器件(TPS2590、TPS2420和 TPS25982)具有断路器操作、可使用外部计时器电容器对故障持续时间进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您还有问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?