This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:28-40V 输入、24V 1A 输出解决方案

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804707/lmr14010a-28-40v-input-24v-1a-output-solution

器件型号:LMR14010A
主题中讨论的其他器件: LMR14020

您好!

我的 RθJA℃要求一个28-40V 的输入和24V1A 的输出解决方案、我们首先推荐 LMR14010A、但是客户认为 Δ I 有点高(102 μ A/W)、根据他们的经验、这个器件只适合6-8w 应用。  请建议一个能够满足这 种情况的解决方案。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:
    请尝试 LMR14020。 它具有散热焊盘和更好的热性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、
    谢谢。 这是一个很好的酒店,但是有点超出规格,也有点贵。 您能否帮助推荐一种经济高效的解决方案、而不仅仅是此类集成开关器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户应用的环境温度是多少? 正常运行时的负载电流是否为1A? 还是峰值负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    25-40℃ ℃、其产品的温度范围为-45-85 ̊ C。 1A 是峰值负载电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 温度范围高达85C、LMR14010在1A 时将过热、因此我们建议在此应用中使用 LMR14020。

    请发送电子邮件至 ada-xu@ti.com 、讨论目标价格和批量信息。