This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:核心材料

Guru**** 2552040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805079/webench-tools-lm5022-core-material

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

我设计了一个采用 webench Lm5022的反激式转换器,用于100kHz 的开关频率。 webench 建议的磁芯材料是 TP4A、我设计了另一种具有相同规格但使用 Lm3481 的反激式设计、而此设计 webench 建议使用 N49磁芯材料。 我想知道它为什么选择这些核心材料。 我们应该在什么基础上选择磁芯材料?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    它主要取决于您的开关频率。 对于100kHz 频率、许多铁氧体磁芯适合您的应用。
    您可以检查 N49和 TP4A 频率曲线和损耗曲线以做出决策。 总的来说,都还可以!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的帮助。


    如果我们选择了错误的磁芯材料、例如我们的开关频率较低、但我们使用的磁芯材料更适合用于高频率、
    在这种情况下会发生什么?

    在 DCM 和 CCM 模式下 、我们应该考虑频率和磁芯损耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您选择了哪种磁芯材料? 它取决于其 Bmax 和损耗。 如果 Bmax 正常、则一切都正常! 它是否仍然是铁氧体磁芯?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    是铁氧体磁芯,例如3D3磁芯材料的频率范围为0.2-2 MHz。 我想知道、如果我将该内核用于开关频率低于该范围的转换器、会发生什么情况?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    通常、对于100kHz 运行应该是可以的。 但0.2M-2MHz 内核比50k-300kHz 内核昂贵得多。  您需要注意 Bmax (Bat)曲线和损耗曲线。

    请按照、您是否可以附加此核心数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3d3.pdf

    尊敬的女士:

    我附加了该文件。

    我还有另一个问题、我的磁芯没有器件型号、是否有任何方法可以通过实验识别磁芯材料?

    非常感谢、

    Zahra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该内核适用于100kHz 操作。 但它可能很昂贵。 请注意、其 Bmax@T=100C 仅为310mT。 您需要确保在实际应用中它不会超过此限制。

    由于大多数芯片具有相似的形状、因此很难识别芯片制造。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的女士:

    感谢你的所有帮助

    此致、
    Zahra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运!