This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:tl783负电压输出应用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783, LM337L, LM337, LM317, LM317L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803226/tl783-tl783-negative-voltage-output-application

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件: LM337LLM337LM317LM317L

尊敬的 TI 合作伙伴:

我们知道、TL783 的工作电压可在1.25至125V 之间达到更低的水平、在正输出电压下表现出色。

但我的客户想要设计一个 VIN 为-100V、Vout 为-110v 的电路、通过 tl783、输出电流约为20~30mA、您能告诉我如何设计原理图吗?还是有其他更好的解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、

    如前所述、TL783是一款输出范围高达125V 的正 LDO。 此 LDO 针对此输出电压范围进行了设计和测试。 如果您希望为具有负电压的电源轨供电、请考虑使用负 LDO。

    我在 LDO 产品页面上搜索过;我找不到任何支持-100负电压的 LDO。 让我做更多研究、看看我们是否可以为您提供解决方案。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、

    LM317和 LM337等器件是浮动接地端、因此它们仅基于差分器件运行。 LM337L 应在输入/输出差分电压限制高达40V 的条件下工作。 数据表中有几个应用示例应该适用于您的情况。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:
    感谢您的回复、我的客户通过 tl783为该应用设计了一个非常奇怪的原理图、它也可以输出-110v、但它不稳定、我在得到它时会发送原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    以下是我客户的负应用原理图、请参阅。

    在此应用中,VIN 为-110v,Vout 为-100V,VIN 连接至 GND,Vout 连接至-100V, 公式为 Vfef/R16=(-HV-(-HV_IN))/(R16+R21+R22)--- >1.25/180=10/Radj--- >Radj=1.44k--- >R22=1.44k-1.2k=0.24k;

    当然、实际上 R21和 R22是 一个可调节电阻器、通过调节电阻器、我们可以调节输出电压。

    此原理图可以输出-100V 电压、但当我们将负载添加到10mA 时、输出电压不稳定、输出电压大约为-60V~-100V、您能帮助检查原理图并提供更好的原理图吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    我可以看到 TL783和 LM317L 之间存在相似之处。 它们都具有 ADJ 引脚。 如前所述、TL783经过测试并具有正电压特性、而 LM317L 则具有负电压特性。 我强烈建议您让客户考虑将 LM317L 器件用于负电压应用。

    由于您已经提供了原理图、请允许我留出一些时间来查看当前原理图是否存在任何问题。 我很快会回来的。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、

    在原理图中、C22应连接在-HV 和-HV_IN 之间。 您能否尝试看看它是否能解决您的问题?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:
    感谢您的建议。
    我让我的客户更改 C22连接模式。
    此外、我建议我的客户设计原理图采用 LM317L。
    再次感谢您的支持

    此致
    徐 Cickey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您能否为我提供 LM317L 的参考设计、基本要求是-110V 至-100V 或100V 至-100V。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    您可以从数据表中找到更多详细信息: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm137.pdf

    当您为您的应用挑选合适的 LM 设备时、您可能会发现此信息很有用。  

    • LM3x7–1.5A
    • LM3x7M–0.5A
    • LM3x7L–0.15A

    x = 1为正、x = 3为负。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:
    ISEE、感谢您的大力支持、我将让我的客户根据您的建议设计原理图。
    再次感谢。


    此致。
    徐 Cickey