This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660输入源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805471/tl7660-tl7660-input-source

器件型号:TL7660

尊敬的 TI 团队:

  TL7660输入源是否可以是 GPIO? 输出电流要求很小、大约为1mA,GPIO 可以提供4mA 电流。

  请帮您检查、谢谢!

此致!

Eric

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您提出您的问题。
    对于此应用、TL7660的输出电压是多少? 这将允许计算输入电流、以确保 GPIO 未过载。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett:
      输出为-2V 至-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    假设 GPIO 电压大约为3.3V、从汲取的电流实际上将大约为2mA。 根据该计算、GPIO 应提供足够的电流。

    -Garrett