主题中讨论的其他器件:TPS65987、
在我写这封电子邮件时、我们正在海外建立董事会、因此、如果您能尽快回复我们、这一点至关重要。 我们将 TPS65987 USB Type-C 控制器编程为拉电流/ DFP 模式。 我们遵循 TPS65987的参考设计、该设计使用 LM5175 作为连接到 TPS65987 PP_HV2的 VBUS 的源。 我们已 在 Webench 上仿真了 LM5175设计、根据 Webench 仿真的建议、偏置电压为5V 而不是9V。 我们看到的问题是 USB Type-C 需要一些时间来协商 PD 协议、有时它会不断尝试、但绝不会协商协议。 即使在协商 PD 协议时、它也会以60mA 的极低电流为连接的器件充电–它达到的最大电流为400mA。
我们已将问题与 LM5175隔离 、方法是将其与电路断开并从台式电源提供5V 外部电压。 系统工作正常、立即协商 PD 协议并开始为连接在5V 1.A 至1.2A 范围内的器件充电。
我无法在该论坛中附加原理图- PSIL060A (001)_Scha2。FLFMM5175_simulation.pdf不同于仿真结果 的是 LM5175通过接地模式引脚处于 DCM 模式。 我们还将 ADCIN1设置为100K 接地。 我正在连接 LM5175 Webench 仿真和 TPS65987参考设计。 这是一个非常紧迫的问题、因为我们在海外、我希望能快速访问 feedback.e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_simulation.pdfe2e.ti.com/.../PSIL060A_2800_001_29005F00_Sch.PDF