This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 USB C 型 PD、带 TPS65987

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799757/lm5175-lm5175-usb-typc-pd-with-tps65987

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:TPS65987

在我写这封电子邮件时、我们正在海外建立董事会、因此、如果您能尽快回复我们、这一点至关重要。 我们将 TPS65987 USB Type-C 控制器编程为拉电流/ DFP 模式。 我们遵循 TPS65987的参考设计、该设计使用 LM5175 作为连接到 TPS65987 PP_HV2的 VBUS 的源。 我们已  在 Webench 上仿真了 LM5175设计、根据 Webench 仿真的建议、偏置电压为5V 而不是9V。 我们看到的问题是 USB Type-C 需要一些时间来协商 PD 协议、有时它会不断尝试、但绝不会协商协议。  即使在协商 PD 协议时、它也会以60mA 的极低电流为连接的器件充电–它达到的最大电流为400mA。

我们已将问题与 LM5175隔离 、方法是将其与电路断开并从台式电源提供5V 外部电压。 系统工作正常、立即协商 PD 协议并开始为连接在5V 1.A 至1.2A 范围内的器件充电。

我无法在该论坛中附加原理图- PSIL060A (001)_Scha2。FLFMM5175_simulation.pdf不同于仿真结果 的是 LM5175通过接地模式引脚处于 DCM 模式。 我们还将 ADCIN1设置为100K 接地。 我正在连接 LM5175 Webench 仿真和 TPS65987参考设计。 这是一个非常紧迫的问题、因为我们在海外、我希望能快速访问 feedback.e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_simulation.pdfe2e.ti.com/.../PSIL060A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    这听起来像是电源序列问题。 是否可以先启用 LM5175、然后打开 USB 控制器? 如果 LM5175上电时间看起来很长、您可以减小 SS 电容器值以获得更快的速度。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    LM5175在我们的设计中始终开启。 使能端始终连接到 VIN。 TPS65987也始终处于启用状态。 我们应该处于 DCM 或 CCM 模式。 目前我们处于 DCM 模式。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电路始终处于导通状态、则无论 LM5175输出处于 DCM 或 CCM 模式、它都应已建立输出电压。 在 USB 协商之前、您能否确认5V 的输出电压已经存在? 如果是、我们可能需要联系参考设计电路的设计人员。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据 PD 否定信号选择5V、9V 或12V、在插入 USB 之前、5V 输出向上、这正是 TPS65987 EVM 的参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计是否成功通过协商、还是也有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但它是降压的、没有 LM5175
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 我们还在以下链接中发布了采用 LM5175的参考设计

    www.ti.com/.../PMP20774

    USB 控制器是不同的。 我提到这一点是因为我恐怕不是 LM5175本身造成了协商问题。 让我咨询我们的 TPS65987专家。 敬请期待。 这可能需要几天的时间、因为它已经是星期五下午了。

    如果您愿意、您可以根据 TPS65987主题创建新帖子、并提到 LM5175已经提供5V 电压、但 TPS 器件协商失败? 支持 TPS65987的工程师可能会对此有所帮助。 这样、您就可以比我更早地得到答案。


    谢谢
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们看到的另一个观察结果是、当系统复位(VIN =4.3V)时、我们将看到 LM5175错误地导通 FET、并导致低侧 FET 烧断升压。 VIN 变为0、然后返回到4.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我已在 您的另一个主题中向您更新了我从 TPS65987专家处获得的信息。  请检查这个。

    您是否有示波器图片显示了当 Vin 降至4.3V 以下时低侧 FET 不正确导通的情况?   VIN 引脚上是否有阻断二极管、以防止 VCC 在 VIN 引脚下降时通过内部 LDO 体二极管放电?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您提供示波器图像,但我们知道我们测量的是 LM5175的 Vout,它不再是5V。 空载时电压大约为4.5V。 当主4.3V 复位后会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将反馈测量为0.734V、这超出了 LM5175的范围
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PGOOD 也被拉低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着 LM5175输出未完全建立。 某些东西会将 Vout 拉低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我是否可以假设问题已解决、我们可以在此处关闭此主题? 您始终可以通过执行新的帖子来重新打开它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    您可以关闭票证,因为它可能对您很重要。 我将再次询问-您能否建议使用具有更好 Qg 的另一个交叉 FET 连接到 CSD17571? Rdson 是否与此问题有关? 如果是、您能解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我不适合在 e2e 上公开推荐竞争对手的参与。 我是否可以建议您参考 LM5175EVM 的 FET 选择?

    www.ti.com/.../snvu440a.pdf

    谢谢、
    Youhao