This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:有关 LM25119使用问题的咨询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803377/lm25119-consultation-on-lm25119-use-problems

器件型号:LM25119

您好!

LM25119应用在1200W 激光电源项目中遇到以下问题:
产品信息:
输入电压80-130V、输出恒流最大值20A、输出电压最大值62V。
激光驱动器:产品恒流输出、客户指定的模拟量、调整产品输出电流。
工作模式:开关恒定电流、客户外部给定的模拟、调光。

解决方案:使用非隔离式交错降压

电路如下:

需要 TI 成员帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yisyuan、

    您能否检查 COMP1电压波形的外观?
    为了避免过冲、您是否可以增大 R5或 C2值以使 MCP6001的引脚3缓慢上升?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yisyuan、

    一段时间以来、我们一直没有收到您的反馈。 希望问题能得到解决。
    如果需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢