This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:最短导通时间

Guru**** 2532020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798318/tlv61046a-minimum-on-time

器件型号:TLV61046A

尊敬的 TI:

此设计使用 TLV61046A 将3.6V 至4.4V 的输出电压升压为70mA。  

如果稳压器为空载、它会启动并进行良好调节。 但是、稳压器无法启动70mA 负载。

如果 占空比低于最短导通时间、输出电压会下降吗?

数据表显示了最短导通时间150~250ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在器件完成启动后施加输出电流、您是否会发现问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    是的、输出电压从4.4V 降至2.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    它不是由最短导通时间引起的。
    您是否在多个器件中看到问题? 如果可以、您能否向我介绍原理图、BOM 和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    这是一个原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    您是否可以尝试在输出端添加另一个10uF 电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    即使我添加10uF 也是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    我将尝试重现 EVM 的问题。 我担心、如果输出电压低于5V、器件的电流限制会更小、因此可能会触发电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    您是否使用 EVM 进行了测试? 是否有更新??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    很抱歉迟到了。
    我在 EVM 中未发现问题。
    1.您可以共享布局吗?
    2.您是否在多个电路板中看到了该问题?
    3.在输出电流缓慢增加至70mA 时测量 VIN、VOUT 和 SW。 观察在此期间发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我已附加一个波形。

    CH1:VIN、Ch2:Vout、Ch3:SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    输入电压稳定。 因此问题不是由电源引起的。
    1.您是否可以尝试缓慢增大输出电流、而不是突然增加负载:如果器件仍在70mA 电流下下降。
    请应用 EVM 作为参考。 我认为问题是由系统中的特殊情况引起的、因此 EVM 可以帮助您找到问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、
    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可