This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:关于定时电容器的充电电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804259/mc34063a-about-charging-current-to-timing-capacitor

部件号:MC34063A

尊敬的先生或女士:

在决定使用计时电容器时、应解决以下问题、因此请给我很好的建议。

中所述的以下公式
应用报告:SLVA252B
第3.4章定时电容器计算

公式:
ΔV = Ichg (最小值)*(Δt /)
    = 20 x 10-6 *(吨/ 0.5)
    = 4.0×10-5 *(吨)

它已变为"Ichg (min)= 20uA"。

但是、Ichg 规格已经变为
24uA (最小值)、35uA (典型值)、42uA (最大值)
在 MC34063A 数据表上:SLLS636N。

两者之间的 Ichg (mini)值不同。
我应该如何在 CT 方程中考虑"Ichg (min):20uA"?

此致、
Hirofumi Sekido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekido、
    我不确定20uA 是如何出现的、因为它是非常旧的器件。 如果观察到不匹配、我建议遵循数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我关闭了该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可