This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV-12的最大输入电压和最大输出电流

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804718/lm2576hv-max-input-voltage-and-max-output-current-for-lm2576hv-12

器件型号:LM2576HV

尊敬的论坛

我正在尝试在设计中使用 LM2576HV-12、该设计需要从53v 降至 12v。

考虑到给定输出电流的最大输入电压、我正在努力了解该芯片将如何完成工作。

我看不到(从所附的图中)、 如果我有53伏的输入电压、我甚至可以从电路获得1安培的电流。

有人可以帮助我"获取"此图、并告诉我 在具有53v 输入时、我是否在正确的轨道上希望获得1安培@12的输出?

如果在该电流输出中使用较高的直流输入电压运行、阴影是否意味着该电路将超出 SOA 范围?

当我查看此图时、似乎会说:

12伏1安时的最大输入电压= 20V  


谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    这些图的灰色部分是表4中列出的电感器没有足够饱和电流的区域。 我曾尝试过 Webench 在1.5A 电流下输入60V 最大输入电压和12V 输出电压。它发现了在这些条件下能够提供的2300HT-471-H-RC。 由于数据表很旧、因此电感器的选择现在要好得多。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob

    我将把所有这些因素纳入我的设计方法中。

    幸运的是、我的部分业务涉及... 线圈绕组:)

     感谢您的帮助。  
    谢谢

    Julian