This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:误差补偿

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805435/lm5022-q1-error-compensation

器件型号:LM5022-Q1

您好!

我设计了一个具有以下特性的直流/直流升压转换器:

输入电压30/40V

输出电压325V

输出电流0.6A

开关频率为200kHz

我用作 IC、LM5022-Q1。 我不确定误差补偿网络的无源组件的值。 因为、正如您在图中看到的、我在输出电压中有一个奇怪的行为。 这可能是 由于在分析补偿时出错所致。

如果有人能帮我、我将不胜感激。

此致、

Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    该部件的专家将帮助您在返回办公室后检查原理图。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    您能否移除与 MOSFET 串联的电感器(LS)、电阻器(Rs)和二极管(DS)? 这些组件的用途是什么? 我认为这些可能会在仿真过程中导致错误。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    Ls、Rs、DS 可帮助我避免 主二极管上出现高反向峰值电流、从而避免其故障。 不过、按照您的想法、输出电压会略微改变其行为、但另一方面、我具有破坏性反向恢复电流、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以选择不同的二极管。 但是、您为什么说反向恢复会造成损坏? 您应该在 MOSFET 漏极到 GND 之间添加一个 RCD 缓冲器、以便缓冲电容器吸收反向恢复电流。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi。

    我更换了二极管、情况看起来更糟。 但是、RCD 缓冲器在关断期间对 MOSFET 有所帮助、在开通期间我遇到了这个问题。 因此、我使用了一个 LRD 缓冲器来减小电流斜率并获得较低的反向恢复电流。 该值会损坏二极管、因为最大反向峰值电流为2A

    谢谢、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我弄错了。 我添加了一个 RCD 缓冲器、但情况更糟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路是 TINA 模型吗? 如果是、您可以将您的模型发送给我们进行调查。

    谢谢、
    Youhao