This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池不平衡

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804078/bq28z610-cells-imbalance

器件型号:BQ28Z610

你好。

充电期间电池平衡出现问题。 我进行了2个学习周期、我的 UpdateStatus 为0x0E、因此它应该起作用。 当任何 Cell X Bal 时间> 0时、我可以看到 OperationStatus ()[CB]有时、但这些计时器仅在发送 RESET 命令后重新计算其值。 因此、电池在某个时间不平衡>100-400mV 并且充电的主要问题是关闭(CUV = 1)。

我已经设置了等时时间、如下所示:

Bal Time/mAh cell1 = 3600 /(3.2 /(100 + 150))*(0.66 / 1000)= 186

Bal Time/mAh cell2 = 3600 /(3.2 /(5 + 150))*(0.66 / 1000)= 115

有一个充电图:

和"Registers"视图:

和参数:

e2e.ti.com/.../balancing_5F00_params.gg.csv.zip

什么可能出错? 是否存在平衡限制? 我应该每次都发送复位命令来进行 Bal 时间计算吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey
    我们的监测计根据两节电池之间的容量差异而不是根据电压执行电池平衡。 为了使电池平衡正常工作、您需要成功学习、这似乎是您掌握的、因此两个电池的 Qmax 都是准确的。 之后、该器件需要进行适当的 DOD0测量、以便正确计算 Δ q。 您不必发送重置按钮、因为这会强制进行 DOD 测量、这可能会出错、具体取决于 OIF。重新对电池进行了重新同步。 您还需要启用 CB 和 CBR 标志。 有关电池平衡的更多详细信息、请参阅 TRM。

    您是否更改了电池平衡电阻器。 如果没有、为什么要修改平衡时间。 尝试使用默认值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    感谢您的回复。

    那么、在我的情况下、由于错误的学习周期、平衡可能无法正常工作? 如何估算 Qmax 和 DOD0的值?
    我已经启用了 CB 和 CBR 标志、因为它们是电池平衡所必需的、所以使用这些参数执行测试。

    在我们的电流设计中、我们使用的是5和100欧姆、我们在数据表中看到了这两种情况。 因此、根据数据表、我们必须重新计算每个电池的标准 BalTime 值、因为我们的电压与数据表中的电压不同、并且它们与默认值不同。 这会产生什么影响?

    如果我们有5欧姆电阻器、则应使用电流 VBAT/(RDSON+Rext)进行平衡、然后3.2/(150+5)=~20mA。 如果充电电流为1.4A、该电流是否足以实现实际平衡? 它看起来像一个低电流。 您能否解释一下 bq28z610在充电电流平衡方面的实际表现、这比平衡电流大多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该在电池平衡期间减小充电电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经用示波器注意到平衡 FET 的占空比为20%、似乎这个值是不够的。 我可以增大占空比吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、您不需要。 在本例中、您在内部使用电池平衡。 电量监测计将负责处理该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池平衡占空比由监测计在内部控制。 您无法更改它。 另外、很抱歉、对于2s 配置、占空比应为80.8%。 因此、请对其使用0.808、而不是0.66。 必须更改 TRM 以进行修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Batt
    感谢您的回复。

    因此、我应该重新计算6.4V 2S2P 电池的平衡计时器、如下所示:
    Bal Time/mAh cell1 = 3600 /(3.2 /(100 + 150))*(0.808 / 1000)= 227 s/mAh

    Bal Time/mAh cell2 = 3600 /(3.2 /(100 + 5 + 150))*(0.808 / 1000)= 232 s/mAh

    我是对的吗? 错误的平衡计时器对平衡过程有很大影响吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。 平衡计时器获取以 s/mAh 为单位的时间。 如果您将其设置为错误的值、则可以对需要平衡的电荷进行过冲或下冲、最终得到不平衡的电池组。