This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:高电流时、不会出现如何支持 CC 模式和 Vout

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800628/ucc28063a-how-to-support-cc-mode-and-vout-will-not-arise-when-high-current

器件型号:UCC28063A

大家好 、

我的客户正在使用 UCC28063A EVM 进行一些测试。 客户提供0.1A-4A 负载瞬态、5ms 接通(4A) 1s 周期以 支持大电流。

当4A 导通时、Vout 下降电流可支持4A。 但 实际测试结果是器件仅支持2ms、电流 将减小、Vout 将增大。

我让他们     更慢地修改补偿电路、但仍然无法解决 问题。 您是否对如何 实现 该功能有一些想法? 谢谢。

通道3:Vout  通道4:Iout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的联系。 您客户的应用是什么? 测试期间、EVM 上施加的交流输入电压是多少? EVM 所做的是逐周期电流限制。

    对于4A 输出、考虑 CCM PFC 也是合理的。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    输入为220AC、Vout=390V、我们希望器件可以从390V 降至300V、但 IO 仅保持2ms、Vout 仅下降至350V。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的澄清。 对于220AC、输出电压只能降至~310V。 升压转换器只能升高输入电压。 一旦输出电压降至经整流的 Vinac、升压转换器将无法限制输出电流。 。 然后、升压二极管将变为正向偏置并通过升压电感器导通。 如果目标是实现恒定电流模式、我建议在 PFC 输出和负载之间使用直流/直流转换器。 对于1.2kW-1.56kW、相移全桥应能够实现 CC-CV 调节方案。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但 器件仅 降至350V 、然后又再次恢复。我们是否有 改进方法   ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    增大输出电容。 额外的电荷库将使转换器能够在更长的时间内支持高输出电流。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们增加了更多 Co、但它没有改善太多。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您添加了多少电容?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从200uF 到400uF。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    谢谢。 还可能有助于放宽 OCP 阈值。 请注意、该 EVM 的设计初衷不是在1.2kW 下运行、因此如果将 OCP 阈值推高、EVM 可能会损坏。

    EVM 的加载方式也是怎样的? 这是否与电子负载恒定电流有关?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lough、

    我们已尝试更改并 放宽 OCP 阈值。 负载是 恒 定电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    在增加输出电容并放宽 OCP 阈值后、转换器支持4A 的持续时间是多久?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lough、

    它的改进不会太大、几乎与以前一样。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您可以尝试禁用突发模式并强制两相操作吗? 尝试将 BRST 和 PhB 引脚都拉至接地。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您上次发布此主题的帖子已经有一段时间了、因此我将继续并关闭此主题。 如果您仍需要有关此方面的帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫