This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:关于 FLTb

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805477/tps2410-about-fltb

器件型号:TPS2410

大家好、

我的日本客户对 TPS2410还有其他问题。 问题如下:

如果 GATE 不为高电平、则 FLTb 为低电平。

如果外部 FET 源极电压为5V、漏极电压为5.1V、TPS2410会检测 FET 的反向偏置并将栅极电压变为低电平。

此时、FLTb 处于低电平还是高电平?

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom Liu、您好!

     

    如果栅极至阳极至电压小于 V (GER-A)故障阈值[= 0.78V 典型值]、则 FAULT 引脚设置为低电平。

    如果阳极至阴极电压降至快速关断阈值(由 RSET 设置)以下、器件将关断 FET、FLTb 将设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    FLTb 指示 MOSFET 故障。

    在反向关断条件下、FLTb 将保持高电平。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    当栅极由于反向偏置而关闭(反向电流关断)时、FLTb 保持高电平、不会被下拉。
    但是、STAT 引脚(报告栅极状态)被拉至低电平、指示栅极为低电平。

    我已验证在 EVM 上的反向偏置期间 FLTb 是否保持高电平。

    请告诉我们、这是否能解答您的问题、以及您是否还有更多问题。

    此致、
    Kari。