请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件:PMP9648、
您好!
我想构建参考设计 PMP9648。 没有钻头文件;只有 Gerber 钻头文件。 我已经尝试过3家 PCB 制造商、没有人会接受这些产品。 我没有方法将光绘钻孔文件转换为 NC 钻孔文件。
您能否生成钻孔文件并将其发送给我?
谢谢、
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我成功地从光绘文件创建了一个钻头文件。
我使用 Notepad++编辑了 PMP9648 RevB.GG1 (钻机指南)以删除边框数据、并使用 Gerber 查看器检查我是否未删除钻机位置十字线。 当我有一个只包含十字线的 Gerber 文件时、我提取了钻孔位置。 每根十字线的绘制方式如下:
X0093700Y0228600D02*
X0098700D01*
X0096200Y0226100D02*
Y0231100D01*
钻孔位置是第一行的 Y 值和第三行的 X 值。 这被写入 NC Drill 文件为:
X0096200Y0228600。
然后我添加了刀具尺寸并将坐标分配给相应的刀具。 时间不会太长。
我已经附加了该文件、以防它对其他人有用。