This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:在施加 EN 信号后无法打开

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805985/tps22946-failed-to-switch-on-after-en-signal-applied

器件型号:TPS22946

您好!

我们在 信号多路复用器设计中使用大量 TPS22946 (280psc)来控制电平转换器的电源。 我们观察到、一旦施加 EN 信号、一些开关就不会打开。 它偶尔在280个通道中的3-10个通道上发生。 使用示波器进行探测时、一旦 EN 被置位、似乎没有过流保护迹象、电压保持为零。 经过几次循环通电后、特定通道的问题得以解决、可以观察到正确的操作。 但后来又回来了。

在我们的设计中、我们不使用 OC 输出、它保持浮动。 它是否与我们观察到的问题相关?

感谢您提供任何信息。

此致、

Oleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksandr、

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否分享任何示波器快照或配置原理图? 您有多少负载电容? 您是否能够对输出负载重复相同的测试?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的快速响应。  

    输出负载为1uF。 我已附上单通道的原理图。

    遗憾的是、我还没有示波器快照、由于其偶发行为和缺乏测试点、很难发现问题。 但团队正在努力解决这个问题、我希望很快能获得一些结果。

    此致、

    Oleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oleksandr、

    感谢您提供原理图。 乍一看、我看不到配置有什么问题。 请告诉我团队何时能够收集一些行为的范围截图。

    您是否能够断开下游负载并重复测试? 是否会发生相同的行为?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我有示波器快照。 一种是针对故障情况、另一种是在下电上电后在同一通道上的预期行为。 通道3为导通信号、通道2为输出电压。 对于预期的情况、我可以看到负载电容器的正常电荷、但如果发生故障、则输出上没有任何内容。 似乎部件已锁存、对 ON 信号完全没有反应。 我们没有尝试断开负载、这需要移除电平转换器。

    此致、

    Oleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oleksandr、

    您能否放大上升时间并同时包括电流探头? 此外、您是否能够在下游负载断开的情况下重复测试?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    这是放大照片。 上升时间根据数据表进行计算。 通道4是电平转换器输出信号。 遗憾的是、我们的设计不允许使用电流探头、布局非常紧凑、没有可连接的点。 我们将考虑移除输出侧的电平转换器和电容器、以消除负载影响。

    此致、

    Oleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了根本原因。 当电源关闭时、寄生电流泄漏到电源轨中、导致负载开关输入上的输入电压~1V。 一旦施加正常电源电压、它就会导致开关闩锁并无法响应 ON 信号。

    非常感谢您的支持。