This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239:原理图问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806644/tps54239-schematic-problem

器件型号:TPS54239

尊敬的 TI 专家:

我现在使用 的是 TPS54239DDA、遇到了一个问题需要您的帮助:

  我想知道是启动电流过大导致输出电压下拉了吗?

您能否帮助检查它们是否与远程信息处理系统有任何问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的负载有多重? 负载瞬态看起来非常大且快速。 此外、您还可以尝试为 C68使用0.1uF 电容器、这是推荐的、谢谢。