This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:TSS (软启动时间)、tPODLY (加电延迟时间)、tPGDLY (PGOOD 延迟时间)

Guru**** 2393495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548A20, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806372/tps56637-tss-soft-start-time-tpodly-power-on-delay-time-tpgdly-pgood-delay-time

器件型号:TPS56637
主题中讨论的其他器件:TPS548D22TPS548A20

大家好、

我想回答以下客户请求。

1) TSS 的测量条件(软启动时间)

  对于 TPS548D22、该条件被描述为"VOUT 从0V 上升到最终设定点的95%"。

  在什么条件下测量该器件的规格?

2) 2) TSS 最小值和最大值的规格

  该器件的数据表不包括 TSS 最大值或最大规格值。

  您是否有这些规格或参考数据?

3) tPODLY (加电延迟时间)规格或测量值

  对于 TPS548D22、描述了 tPODLY 规格。

  此器件是否有任何规格或测量值?

4) tPGDLY (PGOOD 延迟时间)规格或测量值

  对于 TPS548D22、描述了 tPGDLY 的规格。

  此器件是否有任何规格或测量值?

此致、

福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshi-San、

    请检查我在:以下的输入

    1.   TSS 的测量条件(软启动时间)

           我们测量 Vout 从最终设定点的25%上升到75%的时间、然后将其加倍以成为 TSS。 (接近0至100%)

        TSS   最小值和最大值的规格

           根据我们的 ATE 测试数据、 在工作结温(TJ =–40°C 至150°C)和输入电压(VIN = 4.5V 至28V)范围内、TSS 为1.869ms~2.847ms。 请问您有什么问题吗?  

        3.  tPODLY (加电延迟时间)规格或测量值

      请您澄清一下上电延迟时间的含义吗?

    4.   tPGDLY (PGOOD 延迟时间)规格或测量值

      我将与我们的团队再次确认这一点、并在明天向您更新。  

    谢谢!

    BRS、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce - San

    非常感谢。

    礼貌的回答给我留下了深刻的印象。

    我将回答3、4个项目。

    3.  tPODLY (加电延迟时间)规格或测量值

      请您澄清一下上电延迟时间的含义吗?

    ⇒有一个很好的示例来说明项目定义、因此我将发送"TPS548A20加电波形"。

       tPODLY 表示从 EN 打开到开关启动的延迟时间。

    4.   tPGDLY (PGOOD 延迟时间)规格或测量值

      我将与我们的团队再次确认这一点、并在明天向您更新。  

    ⇒tPGDLY 是从 PoUT 上升到 PGOOD 开启的延迟时间。

      正在等待您的回答。

    此致、

    福本岛托西奥

    e2e.ti.com/.../TPS-548A20-Power-Up-Waveform.pdf

    我已向您发送了以下“TPS548A20电源启动波形”,因为有很好的样片可供说明。
    tPODLY 是从 EN ON 到开关开始的延迟时间。
    tPGDLY 是从 Vout 上升到 PGOOD 导通的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshi-San、

    感谢您的澄清、请查看下面 TPS56637的波形、希望它能为您提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bruce - San

    非常感谢。
    您的快速回答帮助了我。

    此致、
    福本岛托西奥