This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780的工作波形异常

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806490/ucc28780-abnormal-working-waveform-of-ucc28780

器件型号:UCC28780

UCC28780 + NV6252、230V、12V、1.5A。 在工作时、VDS 波形与上 MOS 管不工作一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    波形显示了 DCM 模式下的运行情况。 这不是 UCC28780的正常工作模式。 我怀疑 RDM 电阻器的值过高。 控制器不知道 NV6252中的高侧 MOSFET 未切换。

    您显示了低侧漏极波形、因此控制器显然向低侧 MOSFET 提供 PWML 脉冲。
    请在 PWMH 上放置一个探头、以验证控制器是否提供 PWMH 脉冲。

    我相信 UCC28780会同时提供 PWML 和 PWMH 脉冲、但 NV6252的高侧不会响应控制器的 PWMH。 如果高侧 MOSFET 的偏置电压不符合开关规格、则可能会发生这种情况。 请检查 NV6252高侧周围的组件。

    您发布的 pdf 文件中存在一些错误。 它将使用 Adobe Reader 打开、但不会显示任何原理图。
    如果没有原理图、我只能根据所示的单个波形来猜测可能的问题。
    请重新生成原理图文件并重新发布。

    此外、请提供您的设计目标规格。 文件名为"27W"、但测试条件为12V x 1.5A = 18W。 此问题是否仅在这种情况下发生、还是在任何其他情况下发生?

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28780同时提供 PWML 和 PWMH 脉冲、但 NV6252的高侧不响应控制器的 PWMH。低输入110V 正常、高压230V 异常,高压230V 不能耗27W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    然后、NV6252器件会出现此问题。 在高输入线路条件下、高侧偏置电压可能无法达到正确的电平。 在高压线路上、低侧导通时间短于低压线路上的导通时间。 在这些低侧导通时间较短的情况下、高侧偏置电容器可能无法完全充电至规格要求、从而使高侧 GaN FET 能够运行。 在低压线路上、低侧 FET 导通时间更长、这可以使高侧电容器通过内部自举二极管完全充电。

    我认为该二极管的电流限制为~350mA、因此它可能是高侧偏置电荷的"瓶颈"。
    我可以建议尝试两种方法:1)将 VB 电容(C18)从100nF 降低到22~47nF、和/或2)在 VCC 和 VB 之间添加外部自举二极管。

    还应尝试将 Gatel 电容器(C46)从680pF 降低到330pF、以查看这是否有用。

    此致、
    Ulrich