This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:适用于 Intel 平台的 TPS65084

Guru**** 2503365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804248/tps65084-tps65084-for-intel-platform

器件型号:TPS65084

您好、先生、

我们的客户旧产品在 Braswell 上使用了 TPS659842 PMIC、  

但是、英特尔的 文档显示 了" 板载分立式电压基准供电"。 不支持 PMIC"、

据我所知 、CPU PN N3060、N3160、N3710和 E8000使用 TPS659842加电序列的故障率超过5%。

TPS650842有适用于此 CPU 的新版本吗? 或者如何帮助客户解决此问题?  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    TPS650842是我们为 Braswell 提供的最新 PMIC、我们尚未听说客户对此有任何疑问。

    您是否正在使用 Braswell 的工业版本? 我们没有与工业团队合作、这可能是您发现有关 PMIC 不受支持的注释的原因。

    您能将文档#发送给我吗?您在哪里找到了此信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    英特尔文档编号为541278第21页。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    Nick 已过渡到新角色、很抱歉耽误了时间。

    TPS650842专为 APL 处理器而开发、但 APL-I 团队是 APL 团队的独立团队。 鉴于 TPS650842不参与原始 APL 开发、他们似乎选择不为其提供有效支持。 TPS650842仍有望与 APL-I 配合使用、但英特尔支持团队可能不太熟悉它。

    关于故障、没有向 TI 报告此类情况;客户可能会在那里感到困惑。