This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:最大输出电容限值

Guru**** 2531270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806289/tps56c215-max-output-capacitance-limit

器件型号:TPS56C215

大家好、

我们找到了建议的最大值 数据表中的输出电容为500uF。

如果应用输出电容超过500uF、是否存在任何潜在风险?  谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    视情况而定。 如果所有输出电容都由具有极低 ESR 值的 MLCC 形成、那么输出电容过大可能会导致环路不稳定。 如果您使用电解电容器、我认为这应该是好的。
    谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    您能否详细解释一下为什么输出电容过大可能导致环路不稳定? 感谢您的支持!

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    输出电容将影响频域中的 LC 双极点。 大电容会导致双极点频率降低。 环路可能没有足够的相位裕度来保持其稳定。 谢谢!

    此致、

    Hao