This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:关断性能

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805639/tps563208-shutdown-performance

器件型号:TPS563208

大家好、

下面的波形是通过 TPS253201测试的、TPS263208是否具有相同的性能?

图34是 UVLO 3.6V 导致输出电压关断的情况、我对吗?

TPS56x20x 是否具有输出放电功能?

关于下面标记的红色 Vout、TPS56x20x 放电速度如何? 是多少? 还是内部放电?

5. TI 关于输出电容器的建议与放电时间有关。  

非常感谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 CT

    下面的波形是通过 TPS253201测试的、TPS263208是否具有相同的性能?

    [Vincent ]这是由长电缆电感引起的。 如果使用短电缆、则应消除下冲。

    图34是 UVLO 3.6V 导致输出电压关断的情况、我对吗?

    [Vincent ]是的

    TPS56x20x 是否具有输出放电功能?

    [Vincent ]不

    关于下面标记的红色 Vout、TPS56x20x 放电速度如何? 是多少? 还是内部放电?

    [Vincent ]的输出负载。 它在负载上具有恒定电流。

    5. TI 关于输出电容器的建议与放电时间有关。  

    [Vincent ]您可以参阅数据表中的推荐 LC。

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢你的帮助。

    关于我的问题1、我的意思是、波形由 TPS253201测试、如果现在使用 TPS253208在相同条件下、它是否仍然像图34/35一样穿孔?

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    是的、它们会显示相同的性能。

    此致、

    张文森