This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:在热关断和电流限制情况下、我们的 IC 行为和输出如何?

Guru**** 2382490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806533/lm2673-how-our-ic-behaviors-and-outputs-in-case-of-thermal-shutdown-and-current-limit

器件型号:LM2673

大家好、团队成员。

这是 Masa。

下面是客户问我的问题。

 在热关断和电流限制情况下、我们的 IC 行为和输出如何?

没有关于热关断的说明。

但其数据表显示了具有热关断功能的方框图、该方框图通过逻辑与 FET 的栅极相连。

我假设器件在热关断时将关闭(无开关),对吧?

电流限制呢?

在电流限制的情况下、器件会提供什么类型的输出?

器件是否关闭?(这是否意味着不折返输出?这意味着器件不能处理小电流的负载电流?)

如果您能提供帮助、那就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于电流限制操作、该器件将延长关断时间。 这意味着频率将折返、以防止负载电流超过电流限制。 此外、这将导致输出电压下降。

    热关断将导致器件关闭(无开关)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Katelyn-San

    感谢您的支持!