This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:在负载突降期间检测故障

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805712/tps92692-q1-detecting-fault-during-load-dump

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、团队、

我的一位客户在 升压到电池模式下使用 TPS92692-Q1以大约110mA 的电流在输出端驱动11个 LED。

此设计在8V 至24V 直流的整个输入范围内都能正常工作。 随附的工作表包含根据客户电路板组装更新的所有值。

 在负载突降测试期间、TPS92692-Q1会检测故障并在35mS 后重新启动。  施加负载突降脉冲时、器件的输入电压从13.5V (标称值)上升至约24V、并逐渐降低至13.5V。 在每个负载突降脉冲、器件检测故障并关断35mS。

我们尝试了以下操作、但设计仍无法通过负载突降测试–脉冲2a 和2b

  1. 增加输出电容器–在 LED 和 wrt GND 之间
  2.  微调补偿、
  3. 尝试了更高的电感器值
  4. 提高了 OVP 水平
  5. CSP-CSN 感应滤波更多

您能为您提供指导、如何解决问题吗?

 提前感谢您!

此致、

Mahendra Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是此设计的更新计算器工作表。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS92692_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahendra、

    我正在度假,直到6月第一期才会回到办公室,因此答案将会延迟。  

    我还需要他们的完整原理图、然后才能对其中任何一项进行评论。  请将其直接发送至我的电子邮件地址,因为这是客户的原理图。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vahid 正在帮助您处理此请求、因此我们将使其脱机。

    谢谢 Tuan