请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 大家好、团队、
我的一位客户在 升压到电池模式下使用 TPS92692-Q1以大约110mA 的电流在输出端驱动11个 LED。
此设计在8V 至24V 直流的整个输入范围内都能正常工作。 随附的工作表包含根据客户电路板组装更新的所有值。
在负载突降测试期间、TPS92692-Q1会检测故障并在35mS 后重新启动。 施加负载突降脉冲时、器件的输入电压从13.5V (标称值)上升至约24V、并逐渐降低至13.5V。 在每个负载突降脉冲、器件检测故障并关断35mS。
我们尝试了以下操作、但设计仍无法通过负载突降测试–脉冲2a 和2b
- 增加输出电容器–在 LED 和 wrt GND 之间
- 微调补偿、
- 尝试了更高的电感器值
- 提高了 OVP 水平
- CSP-CSN 感应滤波更多
您能为您提供指导、如何解决问题吗?
提前感谢您!
此致、
Mahendra Patel