This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:引脚配置问题(引脚15)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804870/bq40z80-pin-configuration-issues-pin-15

器件型号:BQ40Z80

大家好、

GPIO 中配置的引脚15有问题。

实际上、在将该引脚与 FD 位(电池状态)映射后、引脚15始终保持在1.5V 电平。

我已附加上述配置。

您对此问题的回答是吗?e2e.ti.com/.../Pin-configuration.pdf

BR

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、

    感谢您的记录。 由于当前加载、请预计在2019年5月30日星期四之前进行更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、

    您的配置似乎正确。 您是否重置了监测计? GPIO 需要加载到存储器中才能使配置生效。