This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:REF3312:输出电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805659/ref3312-ref3312-output-current

器件型号:REF3312

我们对 REF3312的输出电流有疑问。 在第1页的数据表中、可以看出该输出电流为+-5mA



第5页上说它是+-30mA




实际值是多少? 30mA 还是5mA?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    为了在数据表中对此进行澄清、我们对器件进行了表征并以±5mA 的电流进行了通告。 也就是说、该器件本身可以处理±30mA 的电流、但它需要更大的压降电压、甚至可能需要高于最大5.5V 的指定输入电压。我们建议保持在±5mA 以内。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinav。

    非常感谢您的回复。
    我们需要处理10mA 电流、当 REF3312保持10mA 时、您是否愿意向我们发送特性数据? 你有数据吗? 此组件的特性非常适合我们的应用、但驱动10mA。
    请帮帮我们。

    非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我们不会在10mA 时描述 REF3312的特性、但正如我之前提到的、您需要一个高压降电压才能使其正常工作。 只要您有压降来支持该电流、您就应该能够驱动10mA。 在内部、我们测试了高达30mA 的高压降电流、并且它正常工作。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav。

    非常感谢您的回复。 您能告诉我们该压降的值吗? 因此、我们可以知道、如果我们能够支持它、您已经测试了高达30mA 的电流。

    如果驱动10mA、那么可以知道静态电流的值吗? 您应该告诉我们这种价值吗?

    驱动10mA 对于我们来说非常重要、在其他情况下、我们必须寻找另一个组件。

    提前感谢。

    梅赛德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    虽然我们没有确切的该压降值或特性、但您可以在此处看到该图:

    话虽如此、您可能可以将此数据外推至10mA、使其约为200-300mV、但无法保证该规格、因为它未被表征。 我们也没有静态电流值、这是另一个需要测试的规格。 由于从技术上讲、10mA 仍在我们的工作条件内、因此 IQ 不应超出数据表中的规格。

    谢谢、
    Abhinav。