This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:关于半桥方法中使用的其他隔离式电源 IC

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TIDA-00512, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806467/ucc256301-about-other-isolated-power-ic-used-in-the-half-bridge-method

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: TIDA-00512UCD3138A

尊敬的所有人:

如果您询问隔离式电源 IC、您会介意吗?

现在、我们的客户使用 EVM 评估 UCC256301。

但是、他们正在寻找一个在激活过流保护后不会自动重启的隔离式电源 IC。

我听说 TI 没有具有此类规格的隔离式电源 IC、它真的是这样吗?

如果您能让我知道您的想法、这将是一件很棒的事情。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Y.Ottey、

    确实、TI 的大多数控制器都没有过流闭锁功能。 我搜索了控制器功能集、找不到任何"闭锁"功能。 有些控制器确实具有该选项、但找到它们并不容易。
    我在 TI.com 上再次搜索"OCP 闭锁"、并找到176个文档。 我浏览了几页、找到了一个涉及 TIDA-00512参考设计测试结果文档的页面。 此设计性能规格表指出、"输出过流"允许10A (12V 输出)电流、然后闭锁关断。 它使用 UCD3138A 可编程数字控制器、这可能不是您想要的。

    但是,您可以运行相同的搜索("OCP 闭锁")并检查所有结果。 文档结果中的一个器件可能符合您的要求。

    此致、
    Ulrich