This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Vref 的测量值

Guru**** 2429780 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805469/tl431-the-measurement-value-of-vref

器件型号:TL431

尊敬的所有人:

您能给我一些关于以下内容的建议吗?

我们的客户询问以下现象的原因。

我们的客户使用以下电路测量 Vref 的值

※Rsup = 910Ω Ω、r1 = 130Ω Ω、r2 = 120Ω Ω、c1 = 4700pF、cl= 1μF Ω Vsup =+24V

测量值:Vref=2.457V、2.454V、2.460V、2.452V、2.453V

规格值:Vref=2.483V~2.507V

根据上述值、测量值超出规格值的范围。

因此、我想就上述内容的原因提出建议。

如果您能让我知道您的想法、这将是一件很棒的事情。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Ottey、

    正确、您看到的值超出规格。 我想知道您是否可以与我分享更多信息、以便我可以进一步帮助您。 您是否有任何示波器截图以可视化方式显示您在此处的输出中看到的内容? 我很好奇地看到波形。

    我的第一个想法是、可能需要调整您的负载电容器值。 有关由于负载电容器引起的振荡的更多信息、请参见此处: www.ti.com/.../slva482a.pdf

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sharma。

    感谢你的答复。

    我从客户那里听说、电路中的电阻器和电容器的值发生了如下变化。
    Rsup 910Ω→910Ω Ω
    R1= 130Ω→13kΩ Ω
    R2= 120Ω→12kΩ Ω
    C1=4700pF→开路
    CL= 1μF→10μF μ F

    上述值是否存在任何问题?

    此致、
    是的、奥特伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Ottey、

    我的下一个问题是有关 C1电容器的问题、似乎他们已经决定在这里将其打开、因此应该可以。 其他值看起来也可以、但我们的数据表示例对 CL 使用100nF。 如果您看一下 TL431数据表的第10.2.2节、您可以看到采用此设置的并联稳压器示例、该示例应能帮助您顺利设计此电路。

    此外、我建议您查看 TL431LI;它是 TL431的引脚对引脚替代品、可提供更好的稳定性、更低的温漂和更高的精度。

    谢谢、
    Abhinav。