This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209-Q1:绝对最大额定值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209-Q1, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805638/bq29209-q1-absolute-maximum-ratings

器件型号:BQ29209-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ29209

大家好、团队、

我叫 Oliver、是韩国汽车市场的 FAE。

我能否获得这些器件的 BQ29209-Q1绝对最大额定值?

电源电流范围

2.输入电流范围

谢谢你。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    电源电流受施加的电压和内部电阻的限制。 其电流分布在电气特性表中显示为 ICC、但电池平衡电流和输出电流也可流经 VDD 引脚。 设计人员还应考虑这些电流。
    2.电池输入的输入电流显示在电气特性中、即 IIN 和 ICB_EN、用于启用电池平衡。 VC1_CB 引脚没有规定的绝对最大输入电流、电流由外部电压和电阻设置、在第7.6节和8.1.2节中建议最大值为15mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    感谢您的回复。

    1.我认为我应该考虑其他因素、但这就是我需要电源电流最大额定值的原因。 当我考虑电流时、这意味着什么、但不知道器件可以管理多少...?

    2.基于8.1.2"如果高达15mA 的内部电池平衡电流不足、则可以通过外部配置 bq29209-Q1
    支持更高外部电池平衡电流的电路"、如果使用外部电路、BQ29209-Q1似乎能够提供超过15mA 的电流。 听起来 BQ29209-Q1可以在15mA 的电流下具有足够的裕度、但在数据表中没有其他相关指导。

    众所周知、从安全角度来看、BMS (电池管理系统)是非常关键的应用。 为了满足更高的 ASIL 等级要求、绝对电流额定值在系统级很重要。 BU 侧是否有可能提供当前绝对值? 如果您认为 IC 级别不可用或技术意义不大、请解释详细信息吗? 让我的客户了解这一点会很有帮助。

    谢谢你。

    此致、
    Oliver Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    除了上述规格外、还会有8mA 的 IOH_ZV 高电平短路输出电流来自电源。 这将限制总电源电流的负载电流部分。
    2.目前没有绝对最大电源电流可用。 在最坏的情况下、如果部件短路、则可能需要考虑系统电流、此时电流将受到其他组件的限制。 关于平衡电流7.3、包括电芯平衡电阻 RCBext、最小值为100 Ω、第7.6节、15mA 以及文本。 该器件的裕度将高于15mA、但未指定、以实现9.3.1中的电路所提供的超过15mA 的平衡电流。 在图12电路中、较高的平衡电流不会流入 BQ29209、但在外部电路中、该器件中的电流将受到 RCLAMP 电阻器的限制。 我确实看到了一点、如果电路设计为在3.8V 或4V 电压下实现15mA 平衡电流、 但是、在启用电池平衡的情况下、使用 VC1 = VC2 = VDD = 10V (在绝对最大值范围内)的源对电路板进行测试、电池平衡电流将明显更高、如果这种情况正常、则不提供指导。 但列出了当前已知的限制。