This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073的问题

Guru**** 2518490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801414/bq24073-issue-for-bq24073

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: LMR16006

大家好、

客户使用的是 BQ24073。 使用外部 USB 电源充电是正常的、但无法使用太阳能电池板充电。 他可以通过再次插入来为其充电。


对于太阳能电源、系统将无法在太阳能断电(夜间)和再次供电(第二天早上)过程中继续充电。 这一问题可以不断重现。

  • 通过测试、太阳能输出电压为5V、电池电压也正常。 但它无法通过太阳能充电。 充电指示灯不亮、电池电量正在下降(测试电压)。
  • 如果拔下 USB 电源插头、然后再次插入、并继续通过太阳能为电池充电、则充电指示灯处于正常状态。

它可以保持充电和放电管理、而无需使用太阳能和正常电源;

客户在 BQ24073和太阳能电池板之间添加了 LMR16006。 输出稳定在5V。 如果通过5V 电源应用重新启动设备,它只能在一天内正常工作。 它需要第二天重新启动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annie、
    您能否发布客户的原理图? 如果您不希望信息公开、可以将其秘密发送。
    发生此问题时/PG 引脚的状态是什么?
    客户是否在 ILIM 模式或 USB 模式下使用器件输入电流限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PG 指示灯亮起、充电电流显示为800mA、没有其他限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annie、
    /PG 指示灯即使在器件未通过太阳能充电时仍保持亮起? 您还能发布他们的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我一段时间内没有听到过、我将关闭这个线程。