This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:测得的 Iq 比数据表中规定的高6倍

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804294/tps783-measured-iq-is-6x-higher-than-specified-in-the-datasheet

器件型号:TPS783

您好!

我的客户目前正在使用 TPS783 (完整器件型号:TPS78329)开发新的电池供电应用、他们注意到器件的 IQ 目前为30uA、这与我们在数据表中指定的0.5uA 相矛盾; 在这种情况下、他们无法使用我们的器件。是否有原因使 IQ 如此高?  

我有一个可离线共享的设计原理图。

此致、

Stani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    为了帮助我们进行调试、我们需要了解您进行测量的条件以及您进行测量的位置。 您提到这是一个2.9V 输出;因此、为了与电气特性表进行比较、Vin 应该等于3.4V (Vout + 0.5V)并且应该没有负载电流。

    为了确保稳定性、应在 LDO 的输入端进行 IQ 测量。 由于没有负载电流、因此输入电流将等于输入/输出电容器充满电后 LDO 的静态电流。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan