This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890–充电完成后存在未知脉冲

Guru**** 2747095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804770/bq25890-bq25890-there-has-unknowns-pulse-after-charging-finish

器件型号:BQ25890

请参阅以下充电配置文件。 我们发现充电完成后有两个未知脉冲。 一个是电流分布、另一个是电压分布。 我们还可以在电压中看到脉冲。 我是否可以知道它们为什么具有这两个脉冲? 谢谢。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    测试条件和所有寄存器设置是什么?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    输入电压为5V。 电池容量为4900mA/h 寄存器设置如下面所示。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    我可以有你的建议吗? 谢谢。

    BR、
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gary、

    您是否检查了充电器在该特定点的 VBAT 电压是否已降至再充电阈值以下?

    该图仅看起来像充电电流。 如果您可以捕获从充电器的 VBAT 引脚测得的电池电压、


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的推荐。
    "数据记录器"报告显示在早期 POST 中、即 VBAT 电压报告。
    我看到充电电流降至终止电流并完成充电。 当我们看到 VBAT 电压时、它具有压降电压并保持几次、然后再充电。 我不知道压降熔断再充电阈值、它应该立即再充电。 为什么它具有同样少的延时时间? 谢谢。

    BR、
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    VBAT 电压从4.204V 降至4.118V。 它处于充电阈值的100mV 范围内。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gary、

    再充电阈值的典型值为100mV。 该单元上的电压可能接近86mV。

    要确认这一点、您可以重新运行此测试、但使用 REG06[0]= 1将再充电阈值更改为200mV。


    此致、
    Joel H