This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:默认寄存器值

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805158/bq25713-default-register-value

器件型号:BQ25713

您好!

在我询问 下面的 IIN_HOST 寄存器的默认值之前。  

e2e.ti.com/.../2972215

但现在我发现 了数据表和 EVM 之间的另一个差异。 那么、您能否定义以下三个寄存器的正确默认值?

ChargeOption0寄存器(I 2C 地址= 01/00h)[复位= E60Eh]

标题  :1110 0110 0000 1110 = E60E
表:1110 0011 0000 1110 = E30E
EVM :1110 0111 0000 1110 = E70E

ProchotStatus 寄存器(I 2C 地址= 23/22h)[复位= 0h]

标题  :0000 0000 0000 0000 0000 = 0000
表:0010 1000 0000 0000 = 2800
EVM :1010 1000 0000 0000 = A800

ProchotOption0寄存器(I 2C 地址= 37/36h)[复位= 04A61h]

标题  :04A61???
表:0100 1010 0110 0101 = 4A65
EVM :0100 1010 0110 0101 = 4A65

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    感谢您提供信息。 我们将在美国假期后进行 EVM 实验室检查、并向您回复差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    今天是美国的假期、但我将在明天返回办公室时验证上述 POR 值。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Steve:

    感谢您的回答。 我正在等待更新。

    此致、
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Steve:

    有更新吗?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satosi-San、

    对于 ChargeOption0、正确的 POR 值为:
    0xE70E。 数据表表格和标题中有拼写错误。

    对于 ProchotStatus、POR 值可以在第二个字节中变化。
    因此、我们无法在标题中写入固定的 POR 值。 在所有正常工作条件下、充电器应读取0xA800;但是、如果 POR 存在 PROCHOT 故障、则该寄存器的状态可能不同。 标题中将保留0h。

    但是、正确的做法是、该表应将第一个字节的位7设置为0b1、而不是0b0。

    对于 ProchotOption0、正确的 POR 值为:
    0x4A65。 数据表标题中有拼写错误。


    感谢您的意见。 此更改将包含在数据表的下一修订版中。


    此致、
    Joel H