This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:TPS65930 mAdc

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806352/tps65930-tps65930-madc

器件型号:TPS65930

大家好、

我对 TPS65930 mAdc 有疑问。

mAdc 用于电流限制等内部用途。

Q1:当 mAdc 用于  内部目的时、mAdc 是否忙? 是中断输出吗?

Q2: 在 mAdc 忙期间、当 mAdc 用于外部用途时、mAdc 是否在忙后启动?

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitsiharu、

    由于该器件的 NRND 支持有限、但通过查看数据表和 TRM、我相信只要在转换过程中、mAdc 就会很忙(数据表中的图5-17)、 但是不应在外部生成中断、因为所有 mAdc 中断看起来都被屏蔽了(技术参考手册中的第4.6.5节)。 看起来 BUSY 信号与转换同时启动。