This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:电源管理论坛

Guru**** 2525030 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ2060, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805362/bq20z655-r1-power-management-forum

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ2060BQ40Z50-R2

你(们)好

我有疑问。 LCD BQ20Z655-R1上的容量显示80%与 PC (EV2400)上的容量显示0%之间的差异。 可以帮帮我吗?

拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您的 LCD 设置。 请确保正确配置了1-5个阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Basic_5F00_01.gg.txtHallo

    电池组容量 LCD 指示正常。 可以手动写入“„剩余容量”值(0x0F 命令)。 我们写入了空的„Remaining capacity”值。

    LCD 容量指示将转到 zerro。 没关系。 之后,我们读取„剩余容量”空值(命令0x0F)。 没关系。

    我们现在写入1000 mAh„剩余容量值。”  LCD 显示正确的值,但 PCS (EV2400 SW)不断读取空„剩余容量”值。  

    当我们设置 BQ20z655-R1软复位命令时、该错误可能会发生变化。 之后,„剩余容量”值开始正确指示(EV2400 SW)。

    我们发现 BQ2060和 BQ40Z50-R2具有"剩余容量"只读命令(0x0F)。 BQ20Z655-R1具有写入/读取命令(0x0F)。

    是否可以阻止此写入命令? (仅设置读取命令)

    感谢您的支持和信息。

    此致

    拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq20z655-R1具有读写命令 rem 电容。 这是无法更改的。 但是、写入容量后、复位时、它将根据化学成分的 OCV 取值并显示该值。

    我建议使用余量警报在容量达到特定阈值时触发中断。 请勿写入剩余容量寄存器。