This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电源管理论坛

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806319/tps2595-power-management-forum

器件型号:TPS2595

您好!

我的一位客户希望5V 电源的压摆率大于20ms,并且正在考虑 TPS2595 -->这是一个0.25V/ms 的非常长的压摆率。

我在绝对最大值表或建议运行条件表中看不到 CDVDT 的最大电容值、ROC 表中列出的最小电容为3300pF。 该电容器的值是否受限? 如果是、最大值是多少?

通过查看公式3、可以得出0.25V/ms、CdVdt 值需要为168、000pf (168nF)。 这是可以的吗?  

提前感谢您的帮助!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    理论上、dVdt 引脚上的最大电容没有限制。 较慢压摆率的挑战是从负载启动。 如果在启动期间有负载、FET 必须承载负载电流+电容器充电电流。 如果负载电流较高、FET 中的功率耗散会导致热关断、从而导致启动失败。
    我们建议您从空载开始、或使用设计计算器检查您的设计是否会成功启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的帮助。 我在产品页面上找到了该工具、并将对此进行拍摄。  

    John