This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22901, TPS22916, TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806040/tps22916-tps22916

器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他部件:TPS22901TPS22912C

我知道、当器件开启时、通常需要500mA 的电流来触发 RCB 电路。 但是、当器件关闭时、反向阻断的条件是什么? 我想连接其中的两个器件、其中一个器件始终处于打开状态、另一个器件始终处于关闭状态。 其中一个的输入电压= 3.3V、另一个为1.2V。 我目前使用的是 TPS22901、并获得反向电流、这会导致电路发生故障。 理想情况下、我想用兼容封装的器件替换 TPS22901。 请注意、这是一个紧急情况、因为我需要在2天内为我的客户提供工作板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    如果器件关闭、反向电流阻断将激活。 TPS22916具有"常开"反向电流阻断功能、因此可用于电源多路复用应用、如您所述。

    TPS22901没有反向电流阻断功能、因此会导致反向电流从 VOUT 流至 VIN、然后流过体二极管、如您所述。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟
    因此、当器件关断时、是否存在反向电流流动的情况、或是否始终阻断(关断时)? 关断时是否应用任何反向电流阻断(RCB)规格(Ircb、TRCB、Vrcb、Iin、RCB)、如果适用、适用哪些规格?

    谢谢、
    Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rick、

    只要输入电压不浮动、RCB 功能就会正常工作。

    所有反向电流规格都适用于这种情况。 TPS22916需要-500mA 的电流才能激活(IRCB)并在大约10uS (TRCB)内激活。 释放它所需的电压为 VRCB、反向泄漏电流为 IIN、RCB。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟
    这是否意味着499mA 的反向电流可以在不触发 RCB 电路的情况下连续/永久流动、并且直到反向电流达到500mA (典型值)后才阻断电流? 如果希望我对该规格有所误解。 我需要在器件关闭时阻止任何反向电流。

    谢谢、
    Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    请记住、器件的导通电阻非常小、因此 RCB 电路的触发速度非常快:

    示例:

    (VOUT - VIN)/RON = IRCB

    (输出电压- 5V)/ 80mΩ= 500mA

    VOUT = 5.04V

    因此、RCB 只需40mV 的时间即可触发。 一旦 Vout 降至 VRCB 释放阈值以下、TPS22916将停止阻断反向电流。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    请澄清阻断机制、因为我不清楚它是否检测到电流或电压。 RCB 电路是否在寻找40mV 或500mA 电流? 我担心、如果它是电流检测、它实际上首先会产生显著的反向电流、这可能会干扰由更高电压直流/直流转换器反向驱动的较低电压直流/直流。

    此外、尺寸/规格看起来不一致、但可能我缺少一些东西。 TPS22916显示它是一个.74x.74mm 器件、但该图显示了.75-.81mm。 TPS22901显示其为0.8x.8mm 器件、但其图纸显示为.73-.79mm。 哪些数字是正确的?

    谢谢、

    Rick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其他设计中使用了 TPS22912和 TPS22930、它们似乎仅监测 Vout > Vin、我希望 TPS22916重复、但情况似乎并非如此。 如果我错了、请纠正我的问题。 我想确保反向电流最小、因为我不知道反向电流会对连接输出的两个开关的两个直流/直流转换器产生什么影响。 其中一个直流/直流稳压器的电压为1.2V、因此该开关需要在此电压下工作、并且封装与 TPS22901兼容。 我希望 TPS22916是正确的选择。 如果有更好的器件、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、  

    抱歉、我想我会增加混乱。 让我尝试以不同的方式解释反向电流阻断:

    我们有两种类型的 RCB:"始终开启 RCB"、仅当 EN/ON 引脚为低电平时。

    包含"常开 RCB "的器件将在2种可能的条件下激活。 如果 EN 引脚被拉低、则为一个;如果 VOUT 上的电压高于 VIN、则为 VCB 或 IRCB   阈值、则为两个。 这些器件包括 TPS22916和 TPS22912等器件。

    当 EN/ON 引脚为低电平时只有 RCB 的器件包括 TPS22930、如数据表第一页"禁用时的反向电流保护"所述。

    TPS22916将以与 TPS22912相同的方式运行 RCB。 TPS22916 RCB 规格不是根据 TPS22912C 数据表中的电压规格来确定反向电流阈值、而是根据电流规格。 但是、行为是相同的、当 VOUT 比 VIN 高40mV 典型值时、TPS22916将激活 RCB。

    为了回答您的问题、我们看到 TPS22916和 TPS22912适用于各种电源多路复用应用。 这些器件将在您的多路复用应用中工作。  

    TPS22916与 TPS22901封装兼容。 由于它们具有相似的焊盘布局、因此您可以将 TPS22901替换为 TPS22916。

    谢谢、

    黄亚瑟