This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电 FET 导通延迟时间

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806472/bq40z80-discharge-fets-turn-on-delay-time

器件型号:BQ40Z80

我们发现 BQ40Z80在导通放电 FET 时具有延迟时间。 在我们的应用中、延迟应尽可能短。 我的问题是:

在正常模式下发送导通放电 FET 命令后、我们何时从 PACK+/-获得稳定输出?

2、我们如何才能得到最小延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. FET 的导通由 FW 以及来自 CHG 和 DSG 引脚和电池组引脚的 RC 控制。 通常、发送 FET 使能命令会产生1s 的延迟。
    2.最大限度地减小延迟的一种方法是减小 PACK 引脚上的 C6值。