This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806410/battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

是否有任何支持以下条件的电池充电器。

  • 单节电池充电器(多节电池充电器也可以。 但应支持单节电池充电)、输入为4.5V
  • 回声器电路的输出(主电源或电池电源)应能够为系统提供最大9A 电流。
  • 充电电流不是问题

此致、

Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafeeq、

    我建议使用具有外部 FET 的 BQ25713降压/升压充电控制器。 您将需要能够进行 I2C 通信的主机处理器和固件。

    此致、
    Jeff