请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25713您好!
是否有任何支持以下条件的电池充电器。
- 单节电池充电器(多节电池充电器也可以。 但应支持单节电池充电)、输入为4.5V
- 回声器电路的输出(主电源或电池电源)应能够为系统提供最大9A 电流。
- 充电电流不是问题
此致、
Shafeeq
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.