This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:为 AM5718供电的 TPS6570379

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718, AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805668/tps659037-tps6570379-to-power-am5718

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718TMDXIDK5718AM5728

您好!

在我的设计中、我使用 了 TPS6570379 PMIC 为 AM5718供电

1.我的要求是有一个自开启方案(即加电时自动开启)

2.具有软件关断方案。 AM5718应能够通过软件调用关断、从而使 PMIC 执行其断电序列。

据我了解 、只要 POWERHOLD 保持高电平 DEV_ON 不能通过软件触发关断。

我尝试使用 TMDXIDK5718的 RPWRON 信号进行实验。 我观察 到、如果 RPWRON 永久下拉、则在为 AM5718上的 PMIC 供电时、它会自动调谐。

通过 PWRON (按钮)触发关断时、PMIC 关闭 AM5718、即使在 RPWRON 保持低电平、也不会重新触发 AM5718的开启。

是否需要这种观察结果???

如果可以的话

1.将 POWERHOLD 保持 在地面上

2.保持 RPWRON 接地

3.打开电源 PMIC 将打开。 软件应通过设置 PMIC 中的 DEV_ON 位来保持 PMIC 保持开启状态。 (我想 AM5728 EVM AM572x GP 在其 uboot 中实现了此实现)

4、关断时、AM5718将复位 DEV_ON。 和  

5. PMIC 将关闭 AM5718并保持关闭状态,而不会触发新的打开周期。

请指出此实现是否存在任何缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    关于您在 PMIC 上所做的观察、即使 RPWRON 保持在低电平、也不会重新触发 AM5718的开启、这是预期的结果、因为它不是电平敏感引脚。 该引脚对边沿敏感、因此保持低电平不会使其导通。

    对于打开器件、它不会自动启动、它需要通过使用 PWRON 或 POWERHOLD 发出请求。 我建议查看用户指南 www.ti.com/.../sliu011中的图4 ,以便通过软件将其关闭。

    谢谢、

    Jadyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想图4中的方案提到 PWRON 上的通电按钮。 POWERHOLD 上拉至 V1v8_processor。

    我正在寻找具有软件关断(SD)触发器的自动断电开关打开。

    如果我像图中那样使用 GPIO_0和 GPIO_7 (POWERHOLD)、它将起作用。

    据我所知,在施加输入电源时,如果 POWERHOLD 被上拉至 VRTC,则 PMIC 将触发自动打开。 现在、要关闭电源、我需要对 POWERHOLD 应用低电平。

    加 电期间 GPIO_0默认为输入。 表3-1 TPS659037数据表。 因此、POWERHOLD 保持上拉状态。

    关断时、AM5718可将 GPIO_0配置为输出并设置为"低电平"。 此“低电平” 将被锁存并通过 POWERHOLD 触发 PMIC SD。 处理器关闭后,POWERHOLD 将保持低电平直到 PMIC (HWRESET)的下一个电源周期。

    我不再需要 SW DEV_ON 功能。

    这种方案是否可行?

    此外、"RPWRON 保持低电平、这是预期结果、因为它不是电平敏感"是否不是电平敏感? 表5-8 TPS659037数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如果可用、我建议使用 GPIO5、因为它默认为推挽配置、这将在您将其设置为"低电平"时有所帮助、其中 GPIO0是漏极开路。 最后、RPWRON 对边沿敏感、感谢您提请我们注意表5-9、我们将在下一个数据表修订版中努力使这一点更清晰。 现在、我建议查看表5-6 www.ti.com/.../tps659037 、其中介绍了使用下降沿检测的 RPWRON。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Jadyn