This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何与 L5970D 类似的降压转换器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5410, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805673/is-there-any-buck-converter-similar-to-l5970d

主题中讨论的其他器件:TPS5410TPS54202

客户正在寻找我们的降压转换  器来替代 L5970D、L5970D 具有3.3V 基准电压输出和可调电压输出。 你有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aki、

    您是否需要精确的引脚对引脚替换? 还是类似的性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功能/性能相似、也可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aki、

    TPS5410就在您的脑海中;
    www.ti.com/product/TPS5410
    我相信还有其他的。 您可以在此处搜索:
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    但我发现 L5970D 有两个输出:3.3V 基准电压输出和可调电压输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    这实际上并不是功率输出。  它的最大额定负载电流为5mA。  是否要求提供该基准电压?  它需要是3.3V 吗?  您需要的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    让我仔细检查一下、然后返回给您。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、


    很抱歉出错了。 确切的器件型号为 L5970AD。 正如您所说的、该基准电压不是必需的。 我想推广 TPS54202。 你怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aki、

    如果输入电压仅需达到28V、TPS54202是一个不错的选择、尤其是在 EMI 是一个问题时。 对于28V 输入、有很多可用选项。