This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:推荐的变压器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806380/tps23751-recommended-transformer

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: PMP11254

大家好、

我的客户正在调查 TPS23751、想知道是否有推荐的变压器列表? 输入电压为37V~57V、输出电压为12V、2A。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我建议在 PMP11254中使用变压器。 请参阅以下链接、找到符合您电源要求的解决方案。 请注意、对于 IEEE 标准、2类 PD 的电压范围为42-57V。

    www.ti.com/.../PMP11254