请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23751 主题中讨论的其他器件: PMP11254
大家好、
我的客户正在调查 TPS23751、想知道是否有推荐的变压器列表? 输入电压为37V~57V、输出电压为12V、2A。
非常感谢。
陈文森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.