This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755上的测试波特图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806499/tps23755-test-bode-plot-on-tps23755

器件型号:TPS23755

尊敬的先生  

如果我想在 TPS23755上测试相位裕度和增益裕度、我可以在哪里添加测试信号?

添加到 R14是否正确? 我应该添加哪个单层? -27dBm?

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    是的、应在 R14上注入交流小信号。 对于振幅、我建议确保信号足够小、以便交流电
    信号。 -27dbm (~30mV)应该可以。